No, it depends on the enviroment of your system, refer to the technical documentation supplied or available on the website http://www.homesystems-legrandgroup.com
To reconfigure your thermostat's Wi-Fi, go in your Home + Control App. If you see it on the home screen, select "Wi-Fi setup" or go to settings, select "Manage my home", select the room in which the thermostat is installed, select the thermostat and select "Wi-Fi setup". Then follow the instructions step by step given by the application.
The connected thermostat can only be configured with a personal Wi-Fi network. It cannot access the Internet via a public Wi-Fi network (hot-spot) or via a company Wi-Fi network that filters the ports. It is compatible with the 802.11 b/g/n E77Wi-Fi standards if the network security settings are set as WEP, WPA or WPA2 Personal.
De Door Entry for Classe 100x Android applicaties kunnen door Google Play worden gedownload.Sinds mei 2020 zijn sommige smartphonemodellen niet meer gecertificeerd door Google, waardoor ze geen gebruik meer maken van de diensten van Google Mobile en dus ook niet meer van Google Play.Door Entry for Classe 100x applicaties maken gebruik van een paar van de Google services om te werken, dus ze zijn niet compatibel met een ander universum van apllicaties en diensten.De modellen waarvoor onze applicaties niet compatibel zijn, zijn de volgende:Huawei P40Huawei P40 LiteHuawei P40 Lite 5GHuawei P40 Lite EHuawei P40 Pro+Huawei P40 Pro Huawei Mate 30 ProHuawei Mate 30 Honor 9X ProHonor View 30 ProHonor View 30
Yes. Open the hamburger menu, select “Manage my home”, select the room you want to modify, select the three dots, select “Edit” and change the name and icon of the room. Please remember to respect the type of the room you want to modify.
Afhankelijk van de instellingen van uw smartphone vindt de update van de app automatisch plaats of moet u hem handmatig vanuit Google Play of de App Store uitvoeren.