Gamme renouvelée de lecteurs d'empreintes digitales pour les postes extérieurs Sfera
Ouvrir votre porte d'entrée sans clé, facilement et en toute sécurité ! C'est ce que permettent les nouveaux lecteurs d'empreintes digitales eKey sLine. Ils peuvent être intégrés dans les postes extérieurs Sfera de BTicino et offrent un confort supplémentaire.
Pourquoi choisir un lecteur d'empreintes digitales pour la porte d'entrée ?
- • Il s'agit d'un contrôle d'accès sans clé, ce qui signifie que l'utilisateur n'a plus jamais à craindre de ne pas pouvoir rentrer chez lui.
- • Il peut soit ouvrir deux portes, soit ouvrir une porte et activer l'alarme.
- • Toute la gestion se fait via l'application Bionyx, de sorte que l'utilisateur peut également piloter l'installation à distance.
- • L'utilisateur reçoit des notifications sur son téléphone portable lorsque le lecteur est utilisé.
- • Le gestionnaire de l'installation peut consulter l'historique dans l'application Bionyx.
- • Amazon Alexa permet d'ouvrir la porte également par commande vocale.
- • L’installation est à l'épreuve du temps, car elle est mise à jour automatiquement grâce à la connexion au cloud.
Le nouveau lecteur d'empreintes digitales eKey peut être parfaitement installé dans un poste extérieur Sfera. Lorsque quelqu'un sonne à la porte, le vidéophone permet à l’utilisateur de voir l’appelant, et ensuite d'accorder ou non l'accès à la personne. De plus, le recours à un serrurier appartient au passé et vous n'avez plus à craindre de vous retrouver bloqué à l'extérieur.
Vous voulez en savoir plus sur les lecteurs d'empreintes digitales eKey ? Vous trouverez les références des produits dans notre catalogue en ligne.