Éclairage intérieur Sarlam
Home > Les solutions > Industrie > Sécurité > Éclairage intérieur Sarlam
Sarlam, marque du groupe français Legrand, fabricant français de luminaires 
pour l´éclairage des parties communes, répond à l´évolution constante 
des besoins dans ce domaine et propose des solutions produits innovantes 
et conformes aux réglementations les plus récentes.
Les Hublots
et les encastrés
Le luminaire Convergence s’intègre dans son environnement, dans le projet, mais c’est aussi un outil architectural qui souligne un mur, un plafond, une ambiance...

COnvergence univers mural

Convergence univers mural
L'éclairage universel. Finesse des lignes, qualité des matériaux et modernité des sources LED s’associent pour proposer des appliques murales épurées, outils de décoration et d’éclairage.

Convergence univers plafonnier

Convergence univers plafonnier
Une nouvelle dimension pour les plafonds, une nouvelle interprétation design et épuré du plafonnier rectangulaire. Le regard sur l'espace habité changé.

CONVERGENCE UNIVERS DéCORATIF

Convergence univers décoratif
Des idées pour en entraîner d’autres, 
des réponses éclairage déco valorisantes 
pour le bâtiment : un gage de bien être 
et de satisfaction pour ses occupants.

Encastrés Kalank cs

Encastrés kalank cs
Parfaitement adapté à l'éclairage de veille des chambres en milieu hospitalier, maisons de retraite ou médicalisées.

Kalank mini led

Kalank mini led
Idéal pour un balisage décoratif et l'accentuation d'une ambiance en bas de murs, en contre-marche, en intérieur ou en extérieur.

Les luminaires d'intérieur assurent l'éclairage de pièces à vivre,
de locaux techniques et le balisage des parties communes.

Ils revêtent des esthétismes différents suivant leur destination et diffusent une lumière adaptée aux ambiances d'intérieur.

Oléron résidentiels

Spécialement conçu pour un usage intérieur dans l'habitat et le tertiaire. Sa jupe discrète, sans vis apparentes facilite son implantation dans des environnements relativement protégés.

Oléron déco

Fait pour être vu, Oléron s’harmonise avec un environnement coloré, dans l'univers hôtelier par exemple, et participe à la personnalisation des espaces grâce à ses différents coloris et textures.

Hublots tête de lit

Eclairage spécifique tête de lit pour les résidences universitaires, internats ou maisons de retraite, ils permettent également d'éclairer un coin travail tout en gardant le caractère protégé du hublot.

Le hublot résidentiel est conçu pour résister à un usage intensif et aux dégradations.

Il assure un éclairage fiable dans les halls d'entrée, couloirs, paliers, coursives pour le confort des habitants. Son esthétisme lui permet de se fondre dans ces différents endroits.

Chartres Alu-PC

Association d’une esthétique soignée avec une forte résistance à l'environnement pour l'éclairage d'espaces à passages intensifs, des zones de circulations, façades et terrasses extérieures.

Chartres PC-verre

Idéal pour l'éclairage des zones de circulations, des locaux à fort passage ou de façades et terrasses extérieures.

Chartres polycarbonate

Gérez l’éclairage des parties communes (hall, couloir, palier…) avec la détection Hyper-Fréquence intégrée. Ciblez les zones à éclairer avec des luminaires standards reliés au hublot détecteur.

Les luminaires architecturaux dépassent la fonction fondamentale de l'éclairage pour devenir un objet architectural.

Ils sont choisis pour leurs lignes particulières, la qualité de leur matériau, le singularisme de leurs couleurs ou de leurs reflets. 
Ils jouent un rôle actif dans la perception que le visiteur se fait du bâtiment.

Koréo Arc

Des matériaux de grande qualité, la pureté des lignes et des courbes, le grand choix de coloris et de texture, définissent Koréo comme un luminaire haut de gamme.

Koréo Cub

Des matériaux de grande qualité, la pureté des lignes et des courbes, le grand choix de coloris et de texture, définissent Koréo comme un luminaire haut de gamme.

Chartres déco

Tous les avantages des hublots Chartres alliés à la noblesse, la modernité, la gaieté et l'harmonie des couleurs.

Pyramide

Avec sa forme pyramidale, ce hublot apporte une véritable alternative au hublot rond, il devient un élément de décoration à part entière.

La gamme 400 hérite du savoir faire et de l'expérience de Sarlam en matière d'éclairage fonctionnel.

Super 400 et Map 400 sont adaptés à des usages intérieurs ou extérieurs pour l'éclairage des locaux techniques : 
chaufferie, cave, garage …

Super 400

Ces hublots sont adaptés à des usages intérieurs ou extérieurs dans l'habitat ou dans le tertiaire. Version à détection de mouvement.

Tech 400

Hublot fonctionnel carré facile à poser 
et à entretenir : le diffuseur sur charnières 
et la platine basculante permettent 
des interventions sur site sans aucun 
élément à déposer.

Gamme 400

Hublots fonctionnels standard avec fixation du diffuseur par système ¼ de tour.

METAL VERRE LED

Conçu autour de sources LED, ces hublots fonctionnels assurent un éclairage durable et puissant dans des environnements sévères. Ils peuvent aussi devenir des objets architecturaux dans des ambiances industrielles
Les Appliques
Les appliques diffusent une lumière linéaire qui procure une grande qualité d'éclairage, fondamentale dans les salles de bains et les salles médicalisées. Les appliques se déclinent en différentes longueurs et sont modulables en termes de fonctions embarquées.

Fluolux² standard

L’applique Fluolux² est particulièrement adaptée aux établissements de santé, maisons de retraite, espaces sanitaires, espaces tertiaires et résidentiels à forte exigence en matière d’hygiène.

Fluolux² protect

Pour les lieux dans lesquels les luminaires peuvent être soumis à rude épreuve une version Protect avec 2 vis Torx à téton est proposée pour éviter le démontage du diffuseur et le vol de la lampe.

Prélium bandeau

Grand champ d'applications par ses modes de poses variés et par la diversité des fonctions proposées. Elle s'installe aussi bien en résidence universitaire que 
dans le tertiaire.

Xali

Applique monobloc particulièrement destinée aux collectivités et au petit tertiaire. Grâce à ses stries internes le diffuseur assure une répartition uniforme du flux lumineux.

Prismaline

Conçue pour les salles de bain. Le design de l'applique et l'opalisation de son diffuseur assurent une excellente répartition du flux lumineux.